搜索常见问题解答
Video:LSS5500NAC基本设置
问题描述:
LSS5500NAC基本设置所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
本视频介绍LSS5500NAC的基本设置,保证电脑与LSS5500NAC在同一网段,打开浏览器,在地址栏输入NAC的默认IP地址192.168.0.10,进入设备,点击系统图标,进入系统及网络设置界面,设置接口及CBS连接,在网络接口菜单中,可以点击名称,更改当前LSS5500NAC的IP地址,更改结束后,LSS5500NAC的基本设置就结束了。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: