搜索常见问题解答
Video:M218 在SoMachine V4平台 如何通过USB联机?
问题描述:
M218 在SoMachine V4平台 如何通过USB联机?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M218解决方法:
本视频主要演示M218如何通过USB编程电缆与SoMachine V4.x软件联机,也可以作为SoMachine或Machine Expert软件平台的其它系列PLC(如M241、M251、M258、LMC058、M262等)USB联机的参考。操作步骤如下:
- 确认网关和USB驱动正常
- 确认MS处于正常状态
- 进入软件设备树-控制器选择
- 选择节点登录
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: