{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:EcoStruxure Machine Expert如何添加M218?(适用于V2.1及以下版本)

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert如何添加M218?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M218

解决方法:

本视频主要介绍EcoStruxure Machine Expert如何添加M218,操作如下:

操作前说明,由于EcoStruxure Machine Expert V2.2(含)以上版本不再支持M218,因此此视频适用于EcoStruxure Machine Expert V2.1及以下版本。

1.找到Schneider Electric Machine Expert文件夹,打开Machine Expert Installer

2.选择修改已安装的软件

3.选择自定义版本

4.选择自定义安装

5.在组件里输入M218激活代码: KP4UWC8GU57MWCEA5GRNQ62YTQ

6.选择相关组件后开始安装






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: