{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV61、ATV71变频器图形终端的故障历史记录如何能显示发生故障的日期和时间?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器图形终端的故障历史记录如何能显示发生故障的日期和时间?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器没有内部时钟,即使使用图形终端,故障历史记录也显示不了发生故障的日期和时间。需要实现这个功能,需要给变频器配置Control Inside卡或者IMC卡,通过这两种控制卡的内置时钟可以实现故障历史记录有日期和时间显示的功能。

如果是添加Control Inside卡,不需要额外编写特殊程序,就可以实现变频器显示故障历史记录的日期和时间的功能;

但如果添加的是IMC卡,还需要在程序内做相关配置才可以实现这个功能,需要在启动事件触发的外部事件任务中激活DriveFaultDatation功能,如下图:

在添加Control Inside卡或者IMC卡并配置相关功能后出现的故障就会有日期和时间显示了,如下图:

注意:如果Control Inside卡和IMC卡的日期和时间设置不准确,故障历史记录里的显示也会不准确。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: