{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
施耐德变频器的最高频率如何设置?
问题描述:
变频器的最高频率如何设置?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

施耐德变频器运行的最高频率会受限于高速频率参数(默认是50HZ),如果需要设置运行频率高于50HZ,需要增大高速频率参数。同时,高速频率参数不能大于最大输出频率(默认是60HZ),如果需要设置运行频率高于60HZ,需要先修改最大输出频率参数,然后再修改高速频率。常用的变频器最大频率和高速频率设置方法如下:

ATV12 最大频率:CONF → FULL → DRC →TFR
高速频率:CONF → FULL → FUN→ SPL → HSP
ATV212 按MODE键进入编程模式,通过上下键寻找最大输出频率参数“FH”和高速频率“UL”,设置需要的数值
ATV310 最大频率:CONF → FULL → 300 → 308
高速频率:CONF → FULL → 500 → 512 → 512.2
ATV312 最大频率:DRC → TFR
高速频率:SET→ HSP
ATV320 最大频率:CONF → FULL → SIM → TFR
高速频率:CONF → FULL → SIM → HSP
ATV610 最大频率:4、完整设置 → 4.1 电机参数 → 最大频率
高速频率:1、简单起动 → 1.2简单起动 → 高速频率

ATV630

ATV930

最大频率:简单起动 → 简单起动 → 最大频率
高速频率:简单起动 → 简单起动 → 高速频率


是否有帮助?