问题描述:
somachine新建FB,在PRG中调用后,更改FB引脚,编译后无法在PRG中同步更改,有什么办法?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
如下图,在POU(PRG)中调用POU_1(FB),调用后,在POU_1中增加引脚,编译生成后,在POU中调用的POU_1实例引脚并无变化。
已CFC编程为例,在CFC里选中POU_1的功能块,右键后,选择复位引脚。即可更新调用功能块的引脚。
如果在一个POU中有多个POU_1的引用,需要复位一个POU中的所有调用,在上部的菜单栏里的CFC中选中复位引脚,出现如下提示:
选择是,即可复位一个POU中的所有调用。
是否有帮助?