搜索常见问题解答
为什么LED灯在关掉之后还会有余光在亮?
问题描述:
为什么LED灯在关掉之后还会有余光在亮?所属产品线:
开关和插座-暗装系列解决方法:
一般来说,LED灯在关掉之后还会有余光在亮的原因主要有如下几种:
1、开关控制了零线,或者电箱进线时零火接反,这样关闭开关,火线和灯线依然连着,就会有余光亮着。
解决方法:调整接线,让开关控制火线。如下图所示:
2、双控开关接法错误
如果双控开关采取了错误的接线方法,关灯后也会有余光在亮。
解决方法:按照正常的控制火线接法,重新接线。
× 错误的双控接法:
√ 正确的双控接法:
3、非隔离驱动,光源贴片和基板漏电
很多劣质灯具要么用劣质阻容降压驱动,要么光源贴片质量差,导致贴片和基板漏电;同时,基板覆铜和基板电容效应,也会引起漏光现象。
解决方法:更换灯具,最好选用大品牌的优质产品。
4、零线带电
零线带电是LED关闭后发光最根本的原因,这也是一种非常普遍的现象,因为零线接地不好、变压器三相负载不平衡、线路太长、零线电流过大等情况都会让零线带电。
解决办法:重新进行零线接地、或进行低压改造。
是否有帮助?