搜索常见问题解答
ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4变频器自带的制动单元与变频器之间如何接线?
问题描述:
ATV930C11N4,ATV930C13N4,ATV930C16N4自带的制动单元和变频器之间如何接线?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
制动单元与变频器的接线步骤如下:
1,将制动单元安装到变频器下部;
2,变频器的PA和PC分别与制动单元的PA和PC连接;
3,将内部连接线连到变频器和制动单元,并将终端插头连接到变频器。
注意:变频器不能不连接制动单元使用,变频器和制动单元模块之间有通信连接,若不连接制动单元,变频器会报infn(内部错误23)故障。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: