{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630,ATV930变频器参数【停止键启用】里三个选项的区别是什么?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器参数【停止键启用】的选项停车键不优先、停车键优先、停车键总优先区别是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

一,御程变频器【命令和给定值】菜单下【停止键启用】参数有三个选项:【停车键不优先】、【停车键优先】、【停车键总优先】。面板显示如下:

如果要禁用中文面板停止键:把【停止键启用】设置为【停车键不优先】。

如果要启动中文面板停止键:把【停止键启用】设置为【停车键优先】或【停车键总优先】。

二,停车键优先和停车键总优先的区别

1、停车键优先:中文面板停止键停车方式为自由停车。

2、停车键总优先:

(1)中文面板停止键停车方式和【停车配置】菜单下【停车类型】参数有关。假设【停车类型】设置为斜坡停车,面板停止键停车方式为斜坡停车。

(2)中文面板停止键故障复位功能被激活。无论启动命令源是哪里,中文面板上停止键都可以复位能够被复位的故障。

注意:当使用二线制方式端子控制启停时,无论二线式设置为电平还是边沿触发;按下中文面板停止键,变频器停机;此时若启动信号仍然保持,变频器会显示NST无法启动,必须重新给启动信号才能再次启动。

说明:ATV630变频器V2.2及更高版本,ATV930变频器V1.8及更高版本,添加了停车键总优先功能。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?