{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV310*系列通用型变频器面板上的按钮是中文的还是英文的?
问题描述:
ATV310*系列通用型变频器面板上的按钮是中文的还是英文的?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310*系列在售的通用型变频器有ATV310*A、ATV310*E,以A结尾是亚洲版,上面的按钮标注的是中文,如“模式”、“退出”,“运行”、“停止/复位”;以E结尾是欧洲版,上面的按钮标注的是英文,如“MODE”、“ESC”、“RUN”、“STOP/RESET”。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: