{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV930,ATV630系列产品如何使用高级中文面板VW3A1111实现本地和远程切换?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0系列产品如何使用高级中文面板VW3A1111实现本地和远程切换?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器通过VW3A1111中文面板实现本地远程切换设置参数都一样,菜单编号略有不同,请按对应路径设置。不清楚如何进入菜单请点击相关链接查看。

变频器如何进入菜单:ATV630变频器 ATV930变频器

ATV630参数设置路径:

ATV930参数设置路径:

参数是否设置正确请按下列步骤检查:

1、返回主界面,按下LOCAL/REMOTE键。

此时面板右上角提示HMI,此时为本地控制,可以直接通过面板顺时针或逆时针滑动调整给定频率,通过面板的RUN键运行STOP键停机。

2、再次按下LOCAL/REMOTE键,即可切换到远程模式。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?