{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

变频器的电路板带防护涂层,耐受严酷环境(化学气体、沙尘)一般按符合3C3/3C2、3S3/3S2划分,其具体含义是什么?

问题描述:
变频器的电路板带防护涂层,耐受严酷环境(化学气体、沙尘)一般按符合3C3/3C2、3S3/3S2划分,其具体含义是什么?

所属产品线:
ATV御程系列变频器; ATV12变频器; ATV310A变频器; ATV320变频器; ATV340变频器; ATV310L变频器; ATV610变频器

解决方法:

根据IEC/EN 60721标准,对变频器耐受严酷环境做了等级划分。3C3/3S3等级是目前市面上绝大部分变频器能达到的最高环境耐受水平。

符合IEC/EN 60721 的化学物质,常见的等级划分有:3C3、3C2

符合IEC/EN 60721 的沙尘,常见的等级划分有:3S3、3S2

对相关物质的耐受程度如下:

可以看到,3C3等级对硫化氢H2S的平均耐受值可达到3.0mg/m3,而3C2等级对H2S的平均耐受值只能达到0.1mg/m3

3S3等级对风沙的耐受值可达到300mg/m3,而3S2等级对风沙的耐受值只能达到30mg/m3

所以,能达到3C3/3S3等级的变频器对一些高腐蚀性的场合(化工厂等)、粉尘较大的场合(水泥厂等)会有更高的耐受性,运行稳定性会更好。

目前施耐德在售的变频器中能达到3C3/3S3的系列有:ATV御程系列ATV600 160kW以下(包含160kW)、ATV900 160kW以下(包含160kW)、ATV610 160kW以下(包含160kW)、ATV340。

能达到3C3/3S2的系列有:ATV320、ATV310、ATV310L、ATV12。

能达到3C2/3S2的系列有:ATV600 220kW以上(包含220kW)、ATV900 220kW以上(包含220kW)、ATV610 220kW以上(包含220kW)。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: