我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器如何通过Modbus通讯协议给定PID值?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过Modbus通讯协议给定PID值?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

通过Modbus通信协议给定PID值有两种方法:

方法1:当参数“参考频率通道1”设置为Modbus通讯时,可以直接使用地址8503进行 PID给定。

方法2:先将参数“内部PID给定值”设置为YES,然后将对应的给定值写入MODBUS地址11920中。

给定的范围都为:PID 给定最小值PIP1至 PID 给定最大值PIP2。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?

  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置