{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
如何在ATV630、ATV650变频器中设置寸动功能?
问题描述:
如何在ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器中设置寸动功能?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

Altivar630/650中没有寸动(jog)功能。

预设速度功能可用于实现类似功能。

实现方法如下:

完整设置-通用功能-预设速度-2 个预设频率-LI3(或任意一个未使用的LI)

完整设置-通用功能-预设速度-预设速度 2-设置为0-10Hz

设置完后,启动变频器,达到RUN状态后,点动LI3即可实现寸动

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: