问题描述:
ATV340变频器寸动功能如何设置?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
相关链接:
变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器接线图:接线图
为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂
注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。
设置前提:寸动功能仅在频率给定和起动信号是端子时有效。
设置步骤:
1,设置频率给定为端子,起动命令为端子。
2,设置寸动功能需要设置三个参数:①寸动分配-DI3;②寸动频率-5HZ;③寸动重复延时-0.5S。
请按下列步骤检查参数设置是否正确:先把DI1与+24导通让变频器运行。DI3为寸动端子,DI3与+24导通,变频器会以寸动频率5HZ运行。两次寸动之间间隔时间0.5秒。
注意:ATV340D22N4* 及以下(22kW及以下)型号变频器的逻辑输入DI端子的公共端默认是“DISUP”,ATV340D30N4E及以上(30kW及以上)型号变频器的逻辑输入DI端子的公共端默认是+24V
是否有帮助?