{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV340变频器多电机配置功能如何设置?
问题描述:
ATV340变频器多电机配置功能如何设置?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线请点击相关链接查看。

变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图:接线图

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂

注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。

ATV340变频器多电机切换设置以下为示例:

变频器设置DI3和DI5端子来切换不同的电机参数。

设置步骤:

1,设置DI3和DI5来切换不同的电机参数

多电机参数切换逻辑说明和示意图如下:

当DI3为0,DI5为0,配置0中电机参数有效。

当DI3为1,DI5为0,配置1中电机参数有效。

当DI3为0,DI5为1,配置2中电机参数有效。

当DI3为1,DI5为1,配置3中电机参数有效。

2,DI3端子和DI5端子都不和24V接通,请按照电机铭牌设置①—⑤等参数,此时设置电机参数为配置0。

DI3端子和24V接通,DI5端子不和24V接通,请按照电机铭牌设置①—⑤等参数,此时设置电机参数为配置1。

DI3端子不和24V接通,DI5端子和24V接通,请按照电机铭牌设置①—⑤等参数,此时设置电机参数为配置2。

DI3端子和DI5端子都和24V接通,请按照电机铭牌设置①—⑤等参数,此时设置电机参数为配置3。

请按下列步骤检查参数设置是否正确:

把24V和DI3接通,变频器左上角会先显示NST再变成RDY,此时配置1中的电机参数有效。

设置中出现CIF4空配置错误请参考:如何避免CFI4空配置错误



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: