问题描述:
ATV212面板一直显示CLR,不能正常显示其它状态信息所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
ATV212系列变频器显示CLR表示故障复位功能激活,ATV212默认设置中RES端子被设置成了故障复位功能,在RES端子和P24端子接通时,ATV212就会显示CLR,如果两者不断开,就会出现ATV212变频器一直显示CLR的现象。只要将它们断开,ATV212就恢复到正常显示。
是否有帮助?


{}
ATV212系列变频器显示CLR表示故障复位功能激活,ATV212默认设置中RES端子被设置成了故障复位功能,在RES端子和P24端子接通时,ATV212就会显示CLR,如果两者不断开,就会出现ATV212变频器一直显示CLR的现象。只要将它们断开,ATV212就恢复到正常显示。
是否有帮助?