{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器如何给数字输入DI分配功能?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何给数字输入DI分配功能?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630ATV930在输入输出菜单中的I/O分配中的参数都是只读参数,可以进入查看该端子有分配哪些功能。如果需要给端子分配功能,需要找到相应的功能,然后将该端子分配给该功能。

下图是将ATV930端子DI3功能分配为故障复位的操作步骤示意图:

ATV630变频器设置参数是一样的,菜单的编号略有不同,设置路径为:5完整设置---5.12错误警告处理---故障复位---故障复位分配---DI3。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?