问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用PTC传感器保护电机时故障和保护脱扣的阻值是多少?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器使用PTC传感器保护电机时,最多可使用6个PTC热电阻串联连接(总阻值小于1.5kΩ )
变频器保护动作如下:
过热保护复位阀值:1.575kΩ +/-0.75kΩ
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?