问题描述:
ATV630,ATV930将R1设置为故障继电器后,R1继电器触点如何动作?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
R1继电器有三个端子,R1A,R1B和R1C,其中,R1C是公共线,R1A和R1C是常开触点,R1B和R1C是常闭触点。
(1) 变频器未上主电源时,R1继电器不动作,通主电源后,变频器内部自检,如果没有故障,R1继电器动作,常开变常闭(R1A和R1C变为闭点),常闭变常开(R1B和R1C变为开点);
(2) 如果上电就报故障,那R1继电器不动作, R1继电器恢复未上电的状态(R1A和R1C为常开,R1B和R1C为常闭);
(3) 运行时报故障,R1继电器恢复未上电的状态(R1A和R1C为常开,R1B和R1C为常闭)。
是否有帮助?