{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器从上往下第2个LED显示红灯闪烁是什么意思?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器从上往下第2个LED显示红灯闪烁是什么意思?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630和ATV930变频器面板第2个LED指示灯闪烁是警告。

可以在诊断-警告-实际警告里查找到具体是什么警告。例如,实际警告里是警告组1有效,AI3 4-20mA警告。

解决方法有3种:

(1) 确定AI3端子上有4-20 mA信号进来。步骤如下:

(2)将AI3的最小值改为0mA。将AI3最小值改为0.0mA,步骤如下:
(3)屏蔽此警告:AI3 4-20mA警告打勾取消掉。步骤如下:
注:以上图片是通过ATV930变频器截取的。ATV630与ATV930的参数设置一样,菜单编号略有不同,请按照路径设置:在完整设置-错误/警告处理-警告组配置-警告组1定义里AI3 4-20mA警告打勾取消掉。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。


是否有帮助?