{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV630、ATV930变频器IGBT测试如何做,带电机与不带电机IGBT测试有什么区别?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器IGBT测试如何做,带电机与不带电机IGBT测试有什么区别?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器IGBT测试有两种:带电机的IGBT测试和不带电机的IGBT测试。

带电机的IGBT测试步骤如下:

不带电机的IGBT测试步骤如下:

上图显示OK都是检测正常的结果。如果诊断结果为非OK,那说明是有故障状态存在。

带电机和不带电机IGBT测试区别如下:

带电机的IGBT测试检测的是IGBT+电机电缆+电机绕组一起的状态。不带电机IGBT测试只检测IGBT的状态。

推荐测试流程如下:先连接电机电缆,做带电机IGBT测试;如果测试结果非OK,再断开电机电缆,做不带电机IGBT测试。不带电机IGBT测试结果为非OK,那就表明变频器IGBT有故障,请维修变频器;测试结果为OK,那就表明变频器没问题,请检查电机端的问题。

请注意,下图情况并不是变频器有问题,而是变频器没带电机导致。如果变频器没有接电机,带电机的IGBT诊断结果就是非OK,6个IGBT状态都是开路。

ATV930变频器的设置参数与ATV630一样,只是编号不同,请按下面路径设置:

【5完整设置】-【5.17维护】-【诊断】

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?