{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
A9系列有无直流专用断路器,和M9系列直流专用产品有什么异同?
问题描述:
A9系列有无直流专用断路器,和M9系列直流专用产品有什么异同?

所属产品线:
C65N/H/L-DC

解决方法:

2012年5月,施耐德电气推出Acti9系统直流专用断路器C65N/H/L-DC,和M9系列相应的产品型号、尺寸均完全相同;颜色与A9系列其他产品一致,采用新的附件(订货号以A9开头),与M9系列直流产品附件不通用。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: