{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
什么叫做过电压类别?
所属产品线:
断路器及开关

解决方法:

以Um表示三相系统最高电压,则峰值超过系统最高相对地电压峰值或最高相间电压峰值的任何波形的相对地或相间电压分别为相对地或相间过电压。

注:系统最高电压是指当系统正常运行时,在任何时间、系统上任何一点所出现的电压最高值(不包括系统的暂态和异常电压。)
常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ表示过电压类别。(引自GB/T 2900.19和GB/T 16935.1)

——过电压类别Ⅳ是指使用在配电装置电源端的设备(此类设备包含如电表和前级过电流保护设备)上所承受的过电压;

——过电压类别Ⅲ是指安装在配电装置中的设备,以及设备的使用安全(工作可靠)性和适用性必需符合特殊要求者(此类设备包含如安装在配电装置中的开关电器和永久连接至配电装置的工业用设备)上所承受的过电压;

——过电压类别Ⅱ是指由配电装置供电的耗能设备(此类设备包含如器具,可移动式工具及其他家用和类似用途负载)上所承受的过电压。如果此类设备的安全(可靠)性和适用性具有特强要求时,则采用过电压类别Ⅲ;

——过电压类别Ⅰ是指连接至具有限制瞬态过电压至相当低水平措施的电路的设备(例如,具有过电压保护的电子电路)上所承受的过电压。
对于施耐德的低压配电产品,DPN系列过电压类别为Ⅱ,C65-K系列过电压类别为Ⅲ,C65系列以及C120、NG125系列过电压类别都是Ⅳ。




是否有帮助?

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.