{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
如何避免ATV930变频器在进行多电机配置时报CFI4空配置错误?
问题描述:
如何避免ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在进行多电机配置时报CFI4空配置错误?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器进行多电机配置时报CFI4错误是因为调试步骤的问题。正确步骤是:

在[完整设置][通用功能][Multimotors config]菜单中,

1) 激活多电机配置CHN=YES

2) 设置配置切换

选择使用的配置数量(2、3或4),在CnFx参数中选择DI*。

注意:此时,我们仅激活了多电机功能,但Config1, 2和3是空的。如果我们试图闭合DI*来切换当前配置,变频器就会报CFl4空配置错误。

3) 创建Config 1、2、3

为了避免切换时报CFI4故障,我们需要从菜单[文件管理]-[出厂设置]中的参数“保存配置(SCSI)”中,将conf0分别复制到Conf1、2、3.

4) 现在我们有了四个创建的配置,我们可以在它们之间切换,修改各配置中的参数,并不会触发CFI4错误。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: