{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

M580的USB驱动已经装好但无法联上PC,为什么 ?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

在m580 连接pc的时候,会在电脑网络中虚拟一个网卡

打开适配器设置 如果属性中IP地址是自适应,那么pc和plc 将连接不上,需要根据usb驱动里远程ip:90.0.0.1 来设置 本地pc的ip地址,如下图所示:

只要在同一网段就可以。

测试正常:

用tcpip方式同样可以连接上。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: