问题描述:
ATV71变频器在端子控制和modbus控制之间切换,每次由端子控制切换到modbus控制后就会报通讯故障所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
与变频器的给定通道、命令通道的切换有关,不管是哪个通道切换,切换之前该通道内的值不能是未知的。
1、给定和命令同时切换:(1)将通道复制的功能打开,且给定和命令全部复制。(2)在切换之前给变频器的速度及命令字里面都写值,写零也可以。
2、仅给定切换:(1)将通道复制的功能打开,一定要复制给定,即单独复制给定或则给定和命令全部复制。(2)在切换之前给变频器的速度字里面写值,写零也可以。
3、仅命令切换:(1)将通道复制的功能打开,一定要复制命令,即单独复制命令或则给定和命令全部复制。(2)在切换之前给变频器的控制字里面写值,写零也可以。
是否有帮助?