我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX中性线过保护的设定值可以超过断路器的额定电流In吗?
问题描述:
NSX中性线过保护的设定值可以超过断路器的额定电流In吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

MIC 5/6的控制单元可以实现中性线过保护,其中4P断路器中性线过保护设定值最大为In,此时相线保护值Ir为0.65In;

3P断路器通过ENCT可使中性线保护设定值超过In。(In=630A除外,In=250A时需选用大一档次的ENCT:LV432575)

选择外置中性线电流互感器具体如下表:(3P配置ENCT)

In额定值 中性线保护最高为In OSN保护>In
40A LV429521 LV429521
100A LV429521 LV429521
160A LV430563 LV430563
250A LV430563 LV432575
400A LV432575 LV432575
630A LV432575 NO(1)
(1)对于630A额定值,OSN功能最高为In(=630A)



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置