{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
按钮、指示灯、蜂鸣器的防护等级是多少?
问题描述:
各系列按钮、指示灯、蜂鸣器的IP等级是多少?

所属产品线:
Harmony XA2; Harmony XB2; Harmony XB5C; Harmony XB4; Harmony XB5; Harmony XB7

解决方法:

施耐德常见的列按钮、指示灯、蜂鸣器的防护等级如下:

产地 系列 防护等级
国产 XB2B*C

普通按钮、指示灯XB2B*为IP65

带罩按钮XB2BP*为IP66

蜂鸣器、带灯蜂鸣器为IP20

XB5A*C IP65
XA2 IP54
XB6E*F IP40
进口 XB4 / XB5 全系列包含蜂鸣器均满足IP66 、IP67、IP69、IP69K
XB6 IP65

注:不同防护等级的检测试验要求不同,不能简单的相互覆盖,所以会存在一个产品满足多个不同防护等级的情况。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: