所属产品线:
TeSys GV4电动机断路器解决方法:
功能名称 | GV4L | GV4LE | GV4P | GV4PE | GV4PEM |
短路保护 | √ | √ | √ | √ | √ |
过载保护 | × | × | √ | √ | √ |
分断能力Icu (kA) | 25/50 | 25/50/100 | 25/50 | 25/50/100 | 25/50/100 |
短路保护电流Ii | 6...14*In可调 | 17*In不可调 | 17*In不可调 | ||
短延时保护Isd | × | × | 固定13*Ir | 5...13*Ir可调,默认13 | |
接地故障保护 | × | × | √ | √ | |
相不平衡或缺相保护 | × | × | √ | √ | |
起动时间过长保护 | × | × | × | × | √ |
堵转保护 | × | × | × | × | √ |
GV4 APP (NFC ) | × | × | × | × | √ |
Ecoreach | × | × | √ | √ | √ |
SDx故障触点模块 | × | × | × | × | √ |
操作方式 | 旋转手柄 | 拨动开关 | 旋转手柄 | 拨动开关 | 拨动开关 |
扩展旋转(延伸)手柄 | × | √ | × | √ | √ |
是否有帮助?