{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV310变频器如何设置预设速度?
问题描述:
ATV310变频器如何设置预设速度?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

变频器预设速度接线图请点击右侧接线图查看:接线图

为了避免其他功能冲突,请先恢复出厂设置,步骤点击右侧查看:出厂设置

ATV310变频器预设速度端子与预设速度的对应关系:对应关系

预设速度功能描述:

两个端子LI3和 LI4 ,分别控制30Hz和50Hz两个预设速度

参数设置步骤和代码含义如下:

参数设置是否正确按如下步骤检测:先把LI1与+24导通让变频器运行。24V单独和LI3接通,输出频率30HZ,24V单独和LI4接通,输出频率50HZ。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: