我们今天能为您提供什么帮助?

如何使用TCSE交换机上的Fault指示灯指示网络端口的连接状态?

问题描述:
如何使用TCSE交换机上的Fault指示灯指示网络端口的连接状态?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

TCSE交换机上的Fault指示灯可以指示网络端口的连接状态,要实现此功能,需要进入交换机的内置网页,检查以下设置:

1、点击Diagnostics Signal Contact,将Connection error设置为Monitor

2、Basics Port Confiuration设置中,该端口为Switch on使能状态,并且Signal Contact mask列中该端口没有被选中。