问题描述:
RXM中间继电器底座如何选型,它们有什么区别?所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
RXM中间继电器底座型号及区别见下表:
注:(1)RXM2AB***中间继电器,其辅助触点的约定发热电流是12A,若需要12A的热电流,则只能用分离式底座;
若10A的热电流可以满足使用需求的话,还可以用混合式底座(混合式底座约定发热电流为10A)。
(2)螺钉端子可以用针鼻子和U型线鼻子,压线框只能用针鼻子。
(3)底座仅适配施耐德RXM系列的中间继电器,不适配第三方中间继电器。
是否有帮助?