问题描述:
NSX系列塑壳断路器的TM-D热磁脱扣器整定电流值有哪些?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX系列塑壳断路器中不同额定电流的TM-D热磁脱扣器整定电流值如下所示,表中显示了对应每一个脱扣单元额定值,与Ir旋钮位置相应的热保护阈值Ir(以安培值显示)。
NSX 1P/2P断路器的热保护整定电流 Ir 不能调整,等于下面显示的值:

NSX 3P/4P断路器的热保护整定电流 Ir可调,整定范围为0.7-1In,具体值如下所示:


是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
NSX系列塑壳断路器中不同额定电流的TM-D热磁脱扣器整定电流值如下所示,表中显示了对应每一个脱扣单元额定值,与Ir旋钮位置相应的热保护阈值Ir(以安培值显示)。
NSX 1P/2P断路器的热保护整定电流 Ir 不能调整,等于下面显示的值:

NSX 3P/4P断路器的热保护整定电流 Ir可调,整定范围为0.7-1In,具体值如下所示:


是否有帮助?