问题描述:
如何简单设置ATV630变频器PID功能参数。所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
本视频介绍了ATV630变频器PID控制器功能的简单设置。根据PID控制器菜单中三个子目录“反馈”、“给定值”及“设置”讲解了PI控制器中PID反馈、PID给定以及PID增益等参数的设置。
是否有帮助?
{}
本视频介绍了ATV630变频器PID控制器功能的简单设置。根据PID控制器菜单中三个子目录“反馈”、“给定值”及“设置”讲解了PI控制器中PID反馈、PID给定以及PID增益等参数的设置。
是否有帮助?