所属产品线:
IF以太接口及网关解决方法:
1.切勿将以太网设备连接到 RJ45 ULP 端口。
2.IFE RJ45 ULP 端口仅适用于 ULP 模块。
3.其它使用可能会损坏 IFE或与 IFE 相连的设备
4.所有连接配置均需要使用断路器 ULP 线缆。电压大于 480 Vac 的系统必须使用绝缘的NSX 线缆。如果没有使用第二个RJ45 ULP 端口,则必须用 ULP 终端将其关闭。
是否有帮助?


{}
1.切勿将以太网设备连接到 RJ45 ULP 端口。
2.IFE RJ45 ULP 端口仅适用于 ULP 模块。
3.其它使用可能会损坏 IFE或与 IFE 相连的设备
4.所有连接配置均需要使用断路器 ULP 线缆。电压大于 480 Vac 的系统必须使用绝缘的NSX 线缆。如果没有使用第二个RJ45 ULP 端口,则必须用 ULP 终端将其关闭。
是否有帮助?