问题描述:
ATV610 PTC热敏传感器监控功能设置及注意事项有哪些?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
PTC热敏传感器监控功能,具体位置如下:
4 完整设置-4.5常规监控-温度传感器监控
可以将AI2或AI3热监测打开,传感器类型设置为PTC监控,之后就会出现热误差响应参数,默认设置为斜坡停车。如果设置为PT100等其它类型传感器,还会出现报警和故障阈值设置参数。
AI2或AI3设置为PTC后,接线就是一根线接AIx端子,另一头接COM,与其它模拟量输入不冲突。其故障阈值和复位阈值跟安装手册上写的是一致的,分别为2.9KΩ±0.2KΩ,1.5KΩ±0.75KΩ。
是否有帮助?