undefined [object Object]
{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
搜索常见问题解答
ATV61、ATV71变频器Modbus通讯中ETA和ETI中的故障位作用是一样的吗?
问题描述:
ATV61,ATV71 Modbus中ETA和ETI中的故障位作用是一样的吗?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ETA的故障位是BIT3

ETI的故障位是BIT2

以上在通讯手册内解释有所不同

变频器报故障时,两个数据位会同时置于1

因此,这两个故障位的意义是一样的。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: