{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:如何使用ARA进行自动重合闸?

问题描述:
如何使用ARA进行自动重合闸。

所属产品线:
ARA

解决方法:

本视频介绍ARA产品在A,B,C,D,E的5种逻辑顺序下进行测试。

以程序2为例,重合闸前沿是TA=60s,检测时间TB=2min,重合尝试次数N=3来介绍ARA的动作情况,将前面板打到Auto位置,

此时如果Y1=0时,Ara自动重合闸功能无效;

Y1=1时Ara自动重合闸功能有效。

用漏电附件模拟一个故障脱扣,脱扣后经过TA60s的延时进行重合闸,这时候再次通过漏电附件模拟出故障脱扣,由于第2次故障发生在300ms后且重合闸次数<N的次数所以Ara能重新再次合闸;

此时如果超过了重合闸次数N此时Ara进入到禁止模式,此时可以通过控制Y2进行最后一次合闸如果1min内没有故障则进入Ara正常巡检程序;

如果Y2操作后还有故障发生那么,此时Ara也进入到禁止模式必须要进行人工干预排查故障,此时Ara也进入到禁止模式。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: