问题描述:
ATV212变频器小电机测试时EPHO的处理。所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
介绍了ATV212变频器小电机测试EPH0的处理方法:小电机测试时会报故障EPH0,为了能正常调试,需要将参数F605输出缺相检测关闭,进入编程模式修改参数F605为0,测试完成后需要将该参数改回出厂设置值。
是否有帮助?
{}
介绍了ATV212变频器小电机测试EPH0的处理方法:小电机测试时会报故障EPH0,为了能正常调试,需要将参数F605输出缺相检测关闭,进入编程模式修改参数F605为0,测试完成后需要将该参数改回出厂设置值。
是否有帮助?