搜索常见问题解答
Video:Citect2015脚本语言功能如何使用?
问题描述:
Citect2015脚本语言功能如何使用。所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
cicode脚本中变量类型分Global,module,local三类,Global和module类型变量在function函数前面定义,Global变量可被所有cicode文件调用,module变量可被本cicode文件调用,如果定义在function前面的变量未加Global或Module默认为module变量;local类型变量在function函数内部定义,仅供此function使用。数据类型有INT,REAL,STRING,OBJECT,QUALITY,TIMESTAMP六类。Cicode函数在function前面加上返回值类型,如INT也可定义为带返回值的函数。函数语句架构分条件语句和循环语句。在页面控件,f(x),事件及计算机设置向导-启动子程序中进行设置均可调用cicode函数。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: