问题描述:
Citect2015事件功能如何实现。所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
"citect工程编辑器"-"系统"菜单下选择"事件"配置事件。可以使用周期,条件或周期+条件三种方式触发事件执行。建立事件后,一定要在"工具"菜单下"计算机设置向导"中勾选"激活本计算机上的事件"和刚建立的事件。Citect中事件名称相加不可超过255个字符,如果需要定义的事件远超过255个字符,建议将相同类型的事件定义成相同的名称。Global类型事件可以在所有的节点进行运行,不需要单独激活,只需在计算机设置向导中勾选"激活本计算机上的事件"。
是否有帮助?