搜索常见问题解答
Video:Citect2015超级精灵功能如何实现?
问题描述:
Citect2015超级精灵功能如何实现。所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
当项目中包含大量相似设备、事件或元素时,使用超级精灵可大大缩短开发周期。超级精灵被配置为像页面一样,在图形动画配置对话框中插入占位符代替直接标签引用,使用超级精灵必须链接到精灵或从cicode调用。新建超级精灵,右键点击"页面属性",设置显示区域的大小。打开之前建立的精灵,粘贴到超级精灵中,修改控件的占位符,超级精灵的占位符为??。保存超级精灵,名称前加前缀!将弹出式超级精灵存为一个系统画面。打开之前建立的精灵,在其中一个控件的属性中增加弹出超级精灵的函数AssMetadatapopup(),弹出式窗口的标题栏名称wintitle()。设置"元数据"让超级精灵的占位符对应到精灵的变量中。"编辑"菜单下绑定新建的超级精灵。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: