搜索常见问题解答
Video:Citect2015精灵功能如何实现?
问题描述:
Citect2015精灵功能如何实现。所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
精灵可以用于创建通用设备或动态画面对象,这些对象会在项目中重复使用。新建精灵,在精灵中增加一个符号集控件,设置OFF和ON时的图标,插入变量标签,将需要替换的部分用%%表示,插入一个按钮,修改"本文"内容,在"输入"添加标签,需要替换的部分同样用%%表示。保存精灵。打开页面粘贴刚建立的精灵,填写需要替换的内容。如修改了精灵,页面也会自动更新,更新页,走计算机设置向导即可运行工程。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: