搜索常见问题解答
Video:Citect2015图形编辑器功能有哪些?
问题描述:
Citect2015图形编辑器功能。所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
按钮常用设置:
1.脉冲信号按钮(1)按钮属性,"输入"菜单中填写函数Pulse(变量标签),脉冲持续时间为2S;(2)按钮属性,"弹起"填写:变量标签=0,"按下"填写:变量标签=1。
2.翻转按钮,弹起toggle(),点击时可切换状态。指示灯显示脉冲信号状态,符号为ON的条件填写变量标签名称,并选择ON和OFF指示灯。
数值输入方式:
1.输入数字后按ENTER进行输入:文本属性,"输入"选择"键盘命令",键序列写入#####ENTER,需要输入的数字和小数点均用#替代,键序列命令写入:变量标签=arg1。
2.弹出软键盘进行输入:键序列选择LBUTTON_CMD_DN(按鼠标左键弹出输入键盘),"键序列命令"填写:变量标签=FormNumPad("软键盘标题栏",变量标签,键盘模式)。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: