{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:Citect2015内存设备和磁盘设备功能如何查看?

问题描述:
Citect2015内存设备和磁盘设备功能如何查看。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

持续内存I/O设备和磁盘设备均是citect内部模拟仿真的,不和外部通讯,如果是冗余服务器建议选择"持续内存I/O设备。""citect工程编辑器"-"通信"-"快速向导",选择"持续内存I/O设备",选择citect通用驱动协议。再用同样方式建立磁盘设备。"磁盘IO设备"和"内存IO设备"标签可进行网络传递,本地标签只可在本机适用,不可进行网络传递。磁盘变量地址格式为数据类型的第一个字母,例如:I1,I2,I3....(INT类型的变量),R1,R2,R3...(Real类型的变量),D1,D2,D3...(Digital类型的变量)。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: