{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:Citect2015如何进行通讯配置?

问题描述:
Citect2015如何进行通讯配置。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

添加集群,网络地址,IO服务器,报警服务器,趋势服务器,报告服务器。"vijeo citect工程编辑器"-"通讯"-"快速向导",选择刚建立的服务器,命名新设备名称,选择外部IO设备,选择需要的驱动协议。本例以和quantum modbus tcp通讯为例,选择quantum-modbus tcp-fastlink,填写PLC的IP地址,端口为502,协议为TCP,可直接链接unity STU文件,将unity标签刷新至citect。Citect不连接外部设置,单独仿真,将"IO设备"的"内存"选为true。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: