{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

搜索常见问题解答

Video:Citect2015如何安装?

问题描述:
Citect2015如何安装。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

vijeo citect 2015支持的操作系统: Windows® 8.1 (32 and 64 bit),Windows® Server 2012 R2,Windows® 7 SP1 (32 and 64 bit),Windows® Server 2008 R2 SP1,要求电脑安装microsoft .net framework 4.5.1及以上插件。安装过程中可自定义软件的安装路径及用户和数据的保存路径,并会自动检查操作系统语言,如果是中文版系统会自动安装中文版软件,但在安装过程中也可选择安装英文版本。建议安装所有驱动。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: