问题描述:
使用EXCH指令。所属产品线:
TwidoSuite解决方法:
指令如下[EXCHx %MWi:L],x为串行端口号,Twido集成端口号为1,扩展的第二个串口为2,集成的以太网端口号为3,%MWi:L为一段连续的%MW组成的字表,i为起始地址,L为长度且最大为125。
是否有帮助?


{}
指令如下[EXCHx %MWi:L],x为串行端口号,Twido集成端口号为1,扩展的第二个串口为2,集成的以太网端口号为3,%MWi:L为一段连续的%MW组成的字表,i为起始地址,L为长度且最大为125。
是否有帮助?