搜索常见问题解答
Video:如何安装SoMachine V4.2软件?
问题描述:
SoMachine V4.2软件的安装。所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
本视频介绍SoMachine V4.2软件在电脑上安装步骤。软件需要先加载到虚拟光驱,通过虚拟光驱打开ISO镜像文件中的Launcher程序来启动安装,安装步骤如下:
1.选择安装语言启动SoMachine Software安装向导;(可拖至视频00:32直接观看)
2.选择安装路径。完成Somachine安装向导,进入SoMachine Configuration Maneger安装界面;(可拖至视频02:21直接观看)
3.点击安装新版本选择安装语言然后确定;(可拖至视频02:32直接观看)
4.根据自己的需要选择精简安装,典型安装还是全部安装,安装的组件越多,所占存储空间越大;
5.若需要添加M218和GXO触摸屏请在本地代码里填写如下代码:23AXZ59FR4MHRZCVU7CHWS5KU2;(可拖至视频03:23直接观看)
6.点击立即安装,等待安装完成。
是否有帮助?
探索更多
范围:
探索更多
范围: